请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 你好!
我们使用的是三个 AFE4490、它们连接到控制器的同一 SPI 线路、我们还将一个 SD 卡连接到控制器的同一 SPI 线路、此处 SD 卡工作正常、但 AFE4490不工作。
根据数据表、我们检查了以下引脚、并在相应引脚中获得了以下电压
* Vcm = 0.046V
* VG = 0.086
* TX _ REF = 5V
我们尝试在 同一电路板上连接外部 AFE4490 (独立电源)。 MOSI 正在工作、但 MISO 不工作。 然后、我们断开了电路板中3个 AFE4490的所有 MISO 线路、并连接了外部 MISO、它工作正常。
怀疑:
1) 1)为什么我们在 VCM /VG/TX_REF 线路中获得不同的电压
2) 2)我们连接 SD 卡时 MISO 线路工作的原因、但当我们连接外部 AFE4490时、MISO 线路工作不工作的原因
3) 3)多个 AFE4490连接是否需要任何其他特殊配置
我已附上电路图供您参考
注:SD 卡电路缺失、但 SD 卡连接在同一 SPI 线路中。