This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:有关器件 GUI 的问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622264/afe4300evm-pdk-questions-about-the-device-gui

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

您好!

我对 AFE4300器件 GUI 有一些问题。 正如我在第一张图片中所示、所捕获的电压代表了什么剂量? 它意味着测量电阻器的电压? 还是其他东西?

在第二张图片中、Ro_Ohms 和 RI_Ohms 的剂量是什么意思? 由于 IQ 模式下有四种不同的频率、因此四次编辑在输出(ZX Mag 和 ZX Phase)中的从上到下意味着什么剂量? 如何将输出保存到 Excel 中?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您有关 AFE4300EVM GUI 的疑问、并将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您是针对 BCM 信号链提出的。
    图中显示的电压是在电阻器上形成的解调电压。 该电压以及增益和偏移(使用校准例程确定)可用于确定未知电阻器/网络的阻抗值。

    RO 和 Ri 是 Cole-Cole 模型参数,您可以参阅以下文章以了解更多详细信息:
    e2e.ti.com/.../2234283

    ZX Mag 和 ZX Phase 是四种不同激励频率下未知电阻器/网络的幅度和相位。

    您可以使用"保存"选项卡将数据保存到 Excel 工作表中。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    非常感谢您的回复。
    如果我想知道电阻、当我获得电压时应该怎么做? 因为我希望每次都能获得大量数据、所以 FWR 模式和 IQ 模式都太慢了。
    2.请告诉我 DDS 频率的范围吗?当我使用示波器测试输出时、当频率高达100kHz 时、波形失真。

    谢谢、

    Chris。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以参阅以下文章(2017年4月19日)、了解校准例程以及如何将获得的电压转换为电阻。

    e2e.ti.com/.../2168676

    我们支持的最大数据速率为860SPS。 请解释您为什么需要如此多的数据?
    100KHz 时的失真是由更高摆幅引起的激励放大器引起的。
    提高较高频率下信号质量的一种方法是在 DAC_OUT 和 DAC_FILT_IN 引脚之间放置一个外部电阻器、以减小摆幅。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    假设您的查询已解决、我将关闭此主题。

    此致、
    Prabin