This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] fdc1004:液位感应参考通道不准确

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627804/fdc1004-liquid-level-sensing-reference-channel-not-accurate

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317

大家好、

我的客户正在 根据 TIDA-00317参考设计修改用于液位感应的 FDC1004EVM。 灵敏度与应用手册一样好。 但是、RL 与注释显示了显著差异、如下图和所附记录中所示。 您有什么想法吗?

 

FDC1004EVM 的配置为单端测量:

·        MEAS1 CHA:CH1

·        MEAS1 CHB:禁用

·        MEAS2 CHA:CH2

·        MEAS2 CHB:禁用

·        MEAS3 CHA:CH3

·        MEAS3 CHB:禁用

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    您是否包括参考指南图6中所示的屏蔽连接?

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    他们已将导线修改为具有适当屏蔽层的柔性 PCB、如下所示。 与之前连接的有线连接相比、这种设置可以获得更高的精度、并且数据实际上是通过这种设置捕获的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    如果我理解正确、那么您在开始时所显示的图表是在第二张图片中所示的设置上收集的?

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    是的、使用 TIDA-00317布局的柔性 PCB 设置收集图形曲线数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您的回答。 您的反应很奇怪-液压感应器不应像您看到的那样达到峰值。 容器上可能有影响响应的东西?

    Christo