This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:I2C 通信

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627587/ldc1612-i2c-communication

器件型号:LDC1612

温暖的问候。

我怀疑当我将 ldc1612 i2c 与 LabVIEW 一起使用时,它会显示一些值。(4294922220)。 该值指的是什么? 如何将该值转换为电感值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Revathi、

    有关转换信息、请查看数据表中的公式8和9。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris 先生你好
    感谢您的回复
    我还有一个疑问、
    数字化传感器测量显示了电感值??
    fref=3.3Mhz
    fsensor=3.266Mhz
    那么、如何计算电感值呢?
    此致
    Revathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris 先生你好
    很抱歉回答最后一个问题。
    如何计算单通道运行中使用的频率值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Revathi、

    如果 Fsensor=3.266MHz、则频率不应为3.3MHz。 您是否正在使用 EVM? 如果是、则频率应更像40MHz、而不是3.3MHz。 频率是器件参考频率、而不是另一传感器的谐振频率。

    如果 LDC 配置为使用外部基准频率(CONFIG:REF_CLK_SRC 字段(寄存器0x1A:bit9)= 1)、您可以在 CLKIN 引脚上查看频率。

    此致

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    我不使用 EVM。

    我使用 LabVIEW 将 LDC 1612的 i2c 连接到 USB 8452 I2C。

    数据表中提到频率< 35MHz。

    如果我使用单通道内部时钟振荡器,如何选择频率?

    此致

    Revathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Revathi、

    内部频率可通过设置频率分频器在内部分频。 每个通道都有一个 fref 分频器(寄存器地址0x14-0x16);只需将寄存器分频器设置为2;因此、将寄存器编程为类似于0x1002的内容即可实现。

    此致、

    Christo