This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:TDC7200 EVM 收集数据时遇到困难。

Guru**** 2550240 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628462/tdc7200-tdc7200-evm-collecting-data-difficulties

器件型号:TDC7200

客户在使用 TDC7200 EVM 收集数据时遇到困难。 她试用了所有文档、并包括 EVM 用户指南。 她认为电话可以帮助她以交互方式解决这一问题。

她已经启动并运行了 GUI 并安装了所有驱动程序,但她不知道如何从光栅传感器开始收集我的数据。

她只是想弄清楚如何从两个不同的输入收集两个单个脉冲之间的时间。 她有第一个脉冲源连接到 START、第二个脉冲连接到 STOP、但 她无法收集时间测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    为了帮助我了解设置的一些示波器截图。 开始测量后、我想在触发、启动、停止和 INTB 引脚上看到信号。

    为了消除 TDC7200EVM 的任何问题、我建议客户先尝试使用函数发生器生成启动和停止信号。

    此致、