请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-Q1 主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TDC7200
您好!
我正在进行一个项目、使用 TDC1000和 TDC7200测量水箱中的水容量-我让它都能准确工作、直到高度降至18mm 以下系统继续读取18mm 为止。
我不熟悉这种技术、因此我有几个问题。
我想知道:
a)可测量的最小距离是多少?
b)我能否获得一些有关 TDC1000上哪些设置可能出错的建议?
谢谢、
将会