This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:关于 LNA 增益调节的电阻值

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627476/tdc1000-on-the-resistance-value-of-lna-gain-adjustment

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件:TDC7200

尊敬的专家:

请告诉我 TDC 1000。
LNA 增益调节的电阻器值的最小值是多少?
电阻是与 RX 输入线路串联的电阻器。
LNA 根据其电阻值调整增益、并将其写入。

目前正在对其进行评估、但它很匆忙、没有时间。
我很高兴你能为它提供支持。

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEAT 专家。

    有人知道吗?
    我的客户也遇到了麻烦。

    最棒的,雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、

    如果在电容反馈模式下使用 TDC7200、则无需在 RX 线路上使用电阻。 通常建议在该模式下使用器件。 在这种情况下、建议在输入端使用300pF 的电容、以便与590kHz 至5MHz 范围内的传感器配合使用。

    如果器件在电阻模式下使用、我不建议使用低于900欧姆的电阻、因为 LNA 上的更高增益将导致信号失真、从而可能影响阈值检测。

    此致、