This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:启动时转换。

Guru**** 2542640 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628063/ddc112-conv-at-startup

器件型号:DDC112

你好

我使用 IL711数字隔离器将 DDC112器件与原理图中的本地/后端接地(即 GND)隔离。 隔离器也由 DDC 侧的隔离式5VD (5V 数字电源)供电。  

我希望确保 DDC112器件始终首先在 A 侧开始集成。 为此、我在 每个 DDC 器件的 CONV 引脚上包含了一个上拉电阻器、可通过所附的原理图看到该电阻器的值达到5VD。  

这是否足够了?

e2e.ti.com/.../Doc1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christo 您好!

    据我所知、在 CONV 引脚上有一个弱上拉电阻似乎可以确保器件首先开始集成一个侧。
    让我与系统工程师确认一下、稍后会与您联系。