This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波演示、Blackman Window 还是 Hanning Window?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628261/awr1642-mmwave-demo-blackman-window-or-hanning-window

器件型号:AWR1642

您好!

在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html 中

在执行 FFT 之前、它对窗口函数有两种类型的描述:

(1)在 FFT 计算之前、使用 mmwlib 库函数对 ADC 样本应用"Blackman"窗口。

(2)由于我们在 FFT 之前执行了"汉宁"窗口、因此总标度为 FFT 标度的1/2

哪一项描述是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James。  

    FFT 窗口的选择由用户决定。 在当前 SDK 中、对于1D FFT、我们使用 Blackman 窗口;对于2D FFT、我们使用 Hanning 窗口。 在开发的不同阶段、我们使用了不同类型的窗口、因此文档可能反映了这一点。  

    如果要更改窗口、可以修改 文件 DSS_DATA_PATH.c 中的函数 MmwDemo_dataPathConfigFFT  

    此致、
    Anil