This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:能否在1642升压转换器上为 CAN_FD 端口使用 CAN 驱动程序?

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627866/awr1642boost-can-i-use-can-driver-for-the-can_fd-port-on-1642-boost

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好

对于 AWR1642 EVM 上的 CAN FD 端口、是否会出现使用毫米波 SDK 中的 CAN API 的问题?

谢谢

Xining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xining、

    AWR1642具有单独的 CAN 和 CANFD 驱动程序。 为什么要将 CAN API 用于 CANFD 端口?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我不熟悉 CAN FD。 第二、我们已经有了 AWR1642 CAN 端口的代码。 第三、也是最重要的、另一个端点仅支持 CAN FD。 因此、由于这些原因、我们很高兴使用 CAN API、但我们不确定它是否起作用?

    Xining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xining、

    现在更好地理解您的查询。

    通过 将 CANFD 帧类型配置 为经典 CAN 而不是 CANFD 帧类型、可以使用 CANFD 接口在经典 CAN 模式下工作。

    在 CANFD 解析器代码$MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\drivers\canfd\test\xwr16xx\main.c 中、将 全局变量" frametype "更改为"CANFD_MCANFrameType_Classic"。

    旧:

    CANFD_MCANFrameType  帧类型= CANFD_MCANFrameType_FD;

    更改为:

    CANFD_MCANFrameType  帧类型= CANFD_MCANFrameType_Classic

    这会将 CANFD 配置为在经典 CAN 模式下工作。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------