This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821EVM:4线风扇的 TACH 输出的连接电路

Guru**** 2543690 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627886/amc6821evm-tie-up-circuit-for-tach-output-of-4-wire-fan

器件型号:AMC6821EVM

从 AMC6821EVM用户指南 (图9、第13页)中显示如何连接4线12V 风扇的电路图中、我想知道是否 必须从风扇电源线(12V)分压 TACH 输入信号接通电压。

我们不能仅为 来自我们的4线风扇的 TACH 输出信号使用高达3.3V 的2.2K 绑定 (AMC6821 IC 的 Vdd 将为 3.3V)。

我们将使用一个运行在24V 直流电压下的 San_Ace_97BMB33 4线风扇。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将在24小时内与您联系并提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    假设 FAN TACH 输出为漏极开路、则可以使用2.2k 上拉至3.3V。  您需要确认这一点。 在您的实施中、您不再需要分压器(图8中为10k 和4.7K)。  只要 TACH 信号处于 AMC6821的建议额定值范围内、就可以正常工作。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢开尔文-是的、风扇确实具有开漏输出。