This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:使用 Radar Studio 通过线性调频脉冲 BPSK 进行线性调频脉冲

Guru**** 2543750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627919/awr1243-chirp-by-chirp-bpsk-with-radar-studio

器件型号:AWR1243

您好:

我正在尝试以线性调频脉冲为基础测试0度和180度相移。 使用 Radar Studio,是否可以为整个帧输入自定义的 BPSK 序列? 如果可能、请告诉我可以执行的步骤。 我通过静态配置块中的线性调频脉冲相移器启用了线性调频脉冲、但无法确定在何处输入 BPSK 序列。  

非常感谢您、  


RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    您可以使用"BPMConfig"选项卡。 在文本框中将有指向 csv 文件的路径。 您可以修改 csv 文件并将 BPM 配置加载到 csv 文件中。 修改 csv 文件后、请使用"Load"按钮、以便 RadarStudio 读取 csv 文件、所有线性调频脉冲的配置将显示在下表中。 接下来、您可以单击"Activate"按钮向器件发布这些配置。

    谢谢、
    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sameer! 我已经完成了您刚才提到的步骤和工作。

    此致、

    RJ