This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:自电容类型和互电容类型

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627213/fdc2212-self-capacitance-type-and-mutual-capacitance-type

器件型号:FDC2212

大家好

如果我们问 FDC2212、您会介意吗?
很抱歉、我们有一些基本问题。
 FDC221X 是否 适合 "自电容类型"和"互电容类型"?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的团队太忙了、但您能给我们回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    什么是终端应用。 FDC 器件目标的大多数应用是基于自电容的、但是根据通道数要求、可以使用互电容应用。

    请提供有关您的应用的更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varn San

    感谢您的回复!

    我们建议使用 FDC2212、而不是 MSP430 CapTIvate 类型。
    MSP430可使用互电容类型功能。
    因此、应用是电容式开关。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FDC2212肯定适用于电容式开关应用。 分辨率较低的 FDC211x 产品也很可能满足您的需求。

    此致、