This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:不确定我的项目需要哪些器件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627878/iwr1443boost-not-sure-what-devices-are-needed-for-my-project

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTTSW1400EVMIWR1443IWR1642

您好!

我想构建一个雷达系统来检测物体的位置、形状和材料、例如桌面和10加仑箱。 系统的输出将传输到 PC、PC 可以分析数据并获取位置和形状信息。 我不确定构建整个系统需要哪些器件。  

1.我应该选择 IWR1443BOOST 还是 IWR1642BOOST?

2.我是否需要 TSW1400EVM 和  毫米波 DevPack? 为什么? 是否需要其他器件?

3.将所有设备连接在一起需要哪些电缆?

4.如果我将系统连接至 PC,是否需要电源?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun、

    TI 感谢您关注毫米波传感器!

    IWR1443将用于物体识别和可视化。 IWR1642增加了 DSP、它将启用分类方法、听起来这对于您的应用可能更有意义、因此我建议您使用这种方法。

    TSW1400EVM 和毫米波 DevPack 现已不再是您所必需的。

    您将需要一根 Micro USB 电缆和一个用于 EVM 的5V、>2.5A 电源模块。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    此致、

    尹洛