This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001中断

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627934/opt3001-opt3001-interrupt

器件型号:OPT3001

我看到 了您的 TIDA-01096 、这似乎是基于集成传感器的环境温度读数应用 LED 调光的良好开端。

它似乎很复杂、可以满足我们的需求、主要是 OPT3001 、与其他产品(AMS TLS2591)相比、似乎很昂贵、 OPT3006 可能就足够了。 唯一的主要请求是传感器具有超过和低于可编程阈值的上限和下限、这会向 CC2650发送中断。 我们可以使用软件解决此问题、但它会更复杂;中断更简单。

OPT3001是否支持此功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Flavio、

    是的、支持中断模式。 它被称为锁存窗口样式比较模式。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.4.2.1节。 OPT3001还具有其他中断模式、详见第7.4节。

    有关 OPT3001与3006的定价和详细信息、请通过 Bhandari (at) TI.com 向我发送电子邮件

    最棒的

    Alex