请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5809
您好!
我们正在使用 AFE5809,它在40MHz 时具有12位输出,由于输出是串行化 LVDS 数据,因此我们希望将其解串并在 Xilinx Kintex-7 FPGA 中使用。 如果能就如何解决该问题提出任何建议,我们将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用 AFE5809,它在40MHz 时具有12位输出,由于输出是串行化 LVDS 数据,因此我们希望将其解串并在 Xilinx Kintex-7 FPGA 中使用。 如果能就如何解决该问题提出任何建议,我们将不胜感激。