This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:4RX 通道之间的相位和振幅偏移(不匹配)值是多少?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627994/awr1642-what-s-the-value-of-phase-and-amplitude-offsets-mismatch-between-4rx-channel

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户担心 AWR1642芯片中4RX 通道之间的相位和振幅偏移(不匹配)值。

您能否提供可以解释此问题的测试数据?

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    RX 通道在整个温度范围内(-40至125C 结温)的幅值不匹配变化在+/- 1dB 范围内、相位不匹配在+3度范围内。
    假定固定不匹配最初是在产品级别校准的、因为这在很大程度上是由 PCB 布线造成的。 校准后、仅会保持整个温度范围内的变化。

    此致、
    Vivek