请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7201 亲爱的、大家好
我有一个客户关于 TDC 7201的问题。
TDC 7201数据表 P1的"3描述"中对其进行了如下描述。
"(TDC)、可用于使用简单的架构测量低至4cm 和长达数公里的距离"
此外、在数据表 P6的"6.6时序要求"中、"停止信号的脉宽"的最小值被描述为10nS。
当投影10 NS 的脉冲时、激光功率达到几公里时、会认为如果视网膜进入人眼、就会发生分离。
我可以缩短10nS 脉冲吗?
除非距离测量小于10ns、否则似乎无法进行几公里的距离测量。
在实验中、它甚至在低于10nS 的条件下运行。
请告诉我它是否不能小于10 nS。
谢谢、Masami M.