This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:通过同时启用两个 TX 来降低功率级别的原因是什么?

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627377/awr1642-what-is-the-reason-of-reducing-power-level-by-enabling-two-tx-at-same-time

器件型号:AWR1642

你好

当我使用1Tx 4Rx 时、反射的功率级别为170dB。 但是、当我配置为2TX 4Rx (2 Tx 同时工作)时、功率级别为60dB。 您能告诉我原因是什么? 以下是我为2TX 4Rx 和1Tx 4Rx 配置的文件。

提前感谢

Xining

e2e.ti.com/.../1Tx4Rx.cfg

e2e.ti.com/.../2Tx4Rx.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    使用2TX 降低功耗的唯一原因可能是2TX 中的波在物体放置的角度破坏性干扰。 您能否更改物体的角度并重试?

    我还假设数字170和60是线性刻度,而不是 dB (log)刻度,对吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    感谢您的回复。
    是的、你是对的。 对于某些位置、波干扰非常强。

    Xining
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xining、
    这就是多个波的干扰、它们在某些地方会累加、在某些地方会减。 在使用多个发射器的同时、需要根据应用将天线设计为可将其添加到所需的目标位置。

    此致、
    Vivek