This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:关于 TMP116的 GUI

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TMP116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623793/tmp116evm-about-the-gui-for-tmp116

器件型号:TMP116EVM
主题中讨论的其他器件:TMP116

尊敬的支持团队:

我安装了从 TMP116网站下载的 GUI、我一起安装了运行时、而在安装后、GUI 无法打开、它始终保持在此页面中。 请帮助建议解决方案。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    很遗憾听到 GUI 出现问题。 您的 PC 上有什么操作系统?
    亚伦将会研究这个问题,并於今天稍后答覆。

    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    为了运行 TMP116 GUI、需要在安装向导期间在您的计算机中安装 LabVIEW 2016运行时引擎。 您必须选中一个复选框、以便它可以自动下载软件。 如果您仍然无法正常工作、请给我打电话。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    Tks 要求回复! 我的操作系统和客户都是 Win7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    Tks 要求回复!
    是的、我在安装向导期间选中了 labwew 复选框。 我最近重新启动了笔记本电脑、它现在似乎可以打开了。 我稍后将在连接 EVK 的情况下再次检查。 如果仍有问题、我将与您再次核实。 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、Jose、

    我使用 EVK 试用了 GUI、 但它似乎无法继续进行固件更新:

    当我回读固件版本时,GUI 窗口将自动关闭,当我按 UPDATE firmware 时 ,即使我等待了半个多小时,该窗口也将保持以下状态,因此 EVK 是否可能损坏? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    这是由于固件未正确编程。 由于软件 GUI 无法识别 EVM、软件将自动关闭、因为未成功加载句柄。

    请尝试以下步骤重新对固件进行编程。

    1.请勿运行 TMP116EVM GUI。 在此处找到固件软件编程 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TMP116EVM\Firmware Loader。
    2.双击固件装载程序。 它应自动更新固件。 请确保您具有管理员权限、并以 admin 身份运行固件加载程序。

    请告诉我您是否仍然遇到此问题。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的持续支持!

    我插入 EVK,然后按照步骤操作并使用 admin 运行, 但仍能解决以下问题:当我按“任意键”继续时, DOS 窗口将自动关闭。   是否损坏返修? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    通常情况下、电路板会对固件进行预编程并经过测试、以确保电路板在发货给客户之前正常工作。 如果您需要更换、请通过电子邮件向我发送您的收货地址。 我可以为您发货几件。

    Aaron