This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM135:可能的输出电压偏移?

Guru**** 2543390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM135, LMT87, LM135A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627422/lm135-offset-the-output-voltage-possible

器件型号:LM135
主题中讨论的其他器件: LMT87

大家好、

假设在一种情况下、ADC vs = 3.3V、内部 Vref 2.5V 固定、无法更改。

LM135用于热电偶- CJC 用途。 然后将输出电压装入 ADC 进行计算。

现在的问题是 LM135最大输出电压在100°C 温度下可能为3.7V。 (K = 273 + 100 = 373)

100C 是最高 Ta (3.7V)、预计0C = 273K 是最低 Ta。 (2.7V)

遗憾的是 、3.3V 是我们在这里拥有的唯一电源。  

是否有办法偏移整个 T-V 动态范围。 (2.7V - 3.7V)至1V 至2V 之类的电压?  

欢迎输入、如果不可能、这是可以的、至少我想再次检查。

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    我们的支持团队将于美国时间星期一与您联系。 您能否分享您系统的方框图或原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    与下面的内容非常相似、它是一个热电偶 TI 参考设计方框图。

    在下图中、我们使用 RTD 作为 CJC、但我的客户使用模拟输出温度器件。  

    HIS 模块上的唯一电源电压为3.3V。  

    谢谢。

    我目前在图森、因此如果您愿意、我们可以与您联系、请留下您的联系、谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    输出10mV/K 相对于基准。 您可以使用不同的基准电压将输出向下移动。  但这会增加 BOM 成本。

     成本和精度在此设计中是否重要? LM135的价格为6.35|1ku。  在工作范围内的精度为5C。  您是否了解过 LMT8x 系列?

    由于您的工作范围为0至100C、您可能需要考虑 LMT87。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    关键在于封装、由于其产品的外形尺寸、必须采用外形。 客户希望已经使用 LM135A、正是因为我们正在寻找方法来降低100C Ta 时的输出电压。 请将原理图发送给我、我们如何这样做、在这里添加小成本不是主要问题、我们提供了 TLV 系列运算放大器来解决成本问题。 谢谢!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、稳定性是另一个关键因素、LM135A 提供0.2C/Kr 作为时间稳定性规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个实现示例。  您将需要生成负电压基准。  

    BTW、如果您的基准能够吸收几毫安的电流、则可以避免使用缓冲器、只需将 Vref 直接连接到 LM135即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!! =)