This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:ADC 缓冲器大小

Guru**** 2543690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627107/awr1642-adc-buffer-size

器件型号:AWR1642

大家好

如 AWR 技术参考手册中所示、16xx 具有32KB ADC 缓冲器、这意味着它可以存储高达32K/4Ch/4字节 Iq = 2K 的样本。 但是、每次采样超过1K 点时、代码都会给出错误。(错误代码-15008-mmWave_EPROFILECFG)我正在运行毫米波演示、1Tx 4Rx。

您能告诉我原因吗?

此致

Xining

mmwDemo:/>sensorStop
完成

mmwDemo:/>flushCfg
完成

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成

mmwDemo:/>通道配置15 1 0
完成

mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成

mmwDemo:/>adcbufCfg 0 1
完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 7 264.41 0 15 1 1616 6250 0 30
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 0 0
完成

mmwDemo:/>frameCfg 0 16 0 33.333 1 0
完成

mmwDemo:/>guiMonitor 1 0 0 0 0 0
完成

mmwDemo:/>cfarCfg 0 8 4 0 1366
完成

mmwDemo:/>cfarCfg 1 0 4 2 3 0 2560
完成

mmwDemo:/>peakGrouping 1 1 1 2047
完成

mmwDemo:/>multiObjBeamForming 1 0.5
完成

mmwDemo:/>sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    这是一个有趣的查询。 我将亲自尝试一下、然后返回给您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xining、

    可能存在导致此误差的带宽或采样限制。 您使用的 ADC 样本数远高于我看到的任何配置。 我建议降低其中一个或两个 ADC 样本和斜坡结束时间、因为它们都比标称值大得多。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上参数由 TI 毫米波演示可视化工具计算。 其次、带宽为3.96GHz。

    Xining Yu