This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000-Q1:关于 LDC1000-Q1 (用于比较器模式)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627721/ldc1000-q1-about-ldc1000-q1-used-in-comparator-mode

器件型号:LDC1000-Q1

问题1.
当 LDC1000-Q1在比较器模式下使用时、我想确认响应频率。

对于 LDC0851、数据表第6页中的"tDELAY 输出延迟时间(响应时间)= 580us (典型值)"被视为响应频率。

对于 LDC 1000-Q1、数据表 P5中的"tres (min) Minimum Response Time"被视为比较器模式的响应频率。
正确吗?

问题2.
LDC1000-Q1的数据表 P13 (图13)介绍了比较器模式的 INTB 输出。
我想确认该图中阈值的迟滞。
您能告诉我阈值高电平和阈值低电平之间的迟滞吗?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noritomo-San、

    否、响应时间是可变的。 响应时间是 LDC 配置和传感器频率的函数- LDC1000Q 数据表中的公式14提供了计算响应时间的公式。

    迟滞是寄存器0x06+0x07和0x08+ 0x09中设定的高阈值和低阈值之间的差异。 当输出低于低阈值时、INTB 输出为高电平;当输出高于高阈值时、INTB 输出为低电平。

    此致、

    Christo