This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314-Q1:引脚 INTB (输出)和引脚 SD (输入)-电气特性

Guru**** 2544760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627788/ldc1314-q1-pin-intb-output-and-pin-sd-input---electrical-characteristics

器件型号:LDC1314-Q1

大家好、团队、

我们是否还具有 INTB 和 SD 的电气特性? 我在数据表中找不到它。

客户需要高/低电压、阈值

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、


    SD 和 ADDR 引脚 VIL = 0.3*VDD VIH=0.7*VDD
    INTB VOL =<0.4V VOH > 2.4V

    我们正在更新此数据表-更新将包含此信息。

    此致、

    Christo