This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:每30分钟断开一次、会影响数据记录

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627246/fdc1004evm-it-is-getting-disconnected-every-30minutes-affecting-data-logging

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214EVM

我同时使用 FDC1004EVM 和 FDC2214EVM、它连接到运行 GUI V1.9.2的 Windows 7 PC。 当我们记录和流数据时、我看到 GUI 在这两者之间停止工作、并且 EVM 在~30分钟后自动断开连接。 让我们知道解决此问题的任何方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    我们尚未对 GUI 执行任何长期数据记录测试。 30分钟的时间很长、如果您的测试不需要、您可以尝试降低采样率、这有助于解决任何缓冲器大小问题。

    此致、