Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
大家好、
我正在进行生命体征项目。 我从 Demo Visualizer 中知道、我当前使用的 awr1443板仅启用了3个 TX 天线中的1个、而启用的 RX 天线数量为4个。
但是、 在其中一个 C 代码头文件(data_path.h 的"第85行")中、它还注释说 "//the current Vital Signs demo only use from a single RX channel (//当前 生命体征演示仅使用单个 RX 通道)。 此变量指定用于处理的 RX 通道。"
因此、我想知道是否已启用所有 RX 天线。 如果不是、 运行开箱即用演示可视化工具后显示的结果是"发射天线:1"和 "接收天线:4"。
此外、如果仅为 TX 和 RX 天线启用了一根天线、如何启用其他 TX 和 RX 天线?
我正在尝试缩小光束的焦点、并提高天线的角分辨率。 如果我错了、我认为对于我 使用的 EVM、它的最大视场为90度、这是通过方程式"arcsine (波长超过 RX 天线之间距离的2倍)"获得的。 由于电路板的上述距离变量是波长的一半、因此阿尔西恩的结果为90度。
此字段视图对于我的应用来说太宽。 由于我无法更改距离或波长、因此我认为需要缩小波束并提高角分辨率、因此我需要启用所有可用的 RX 天线以及两个 TX-azimuth 天线。 我尝试深入了解 EVM 的 C 代码和头文件、但这对我来说有点太大了。
感谢大家的耐心(请原谅我的"不是那么的技术人员")和帮助。
正国 孙