This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1243BOOST:将 MMWAVELINK 控制移植到 Linux

Guru**** 2544690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627397/linux-awr1243boost-porting-the-mmwavelink-control-to-linux

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:Linux

您好!

我在目录`ti/control/mmwavelink`中有从 mmWave DFP 00.07.00.04中获取的 MMWAVELINK 控制副本。  我正在尝试将此库移植到 Linux。

作为参考、我曾希望使用`mmwavelink_example`。  测试这种情况的最简单方法是按照`ti/examples/platform/`中的定义编写我自己的`platform`文件。  此目录中包含了一个 Windows LIB 文件、但未包含平台实现的源代码。  大概该代码使用随附的 FTDI2XX 库来实现它。  此库是跨平台的。  查看参考实施将会有所帮助。

用于创建平台库的源是否可从任何位置获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们目前还没有 Linux 参考。

    您将需要的移植
    针对 rls_osi.h 中定义的接口(信号量/同步对象、睡眠、任务计划)的特定于操作系统的实现
    2。 实现 SPI 通信通道接口和 GPIO 控制(用于主机中断)。 此接口位于 rls_studio.h 中
    3.消息处理的实施。

    有关消息处理的详细信息,请参阅“AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf”中的“3.1通信协议”。

    如果您需要进一步的信息,请告诉我们。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我知道没有 Linux 参考源。  您 确实 提供了一个参考的 Windows 二进制文件(.lib)。  我想知道您是否还在某个位置提供了参考 Windows 源文件。  这些 Windows 资源将使移植过程更加简单。