This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95172-Q1:LM95172-Q1回流焊曲线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95172-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627240/lm95172-q1-lm95172-q1-reflow-profile

器件型号:LM95172-Q1

请告诉我有关 lm95172-Q1的回流焊曲线。

数据表第3页最大额定值规格
焊接信息红外或对流(20秒) ℃μ A

它是以这种方式编写的

回流焊峰235℃20秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值上的值是您无法超过的限值、否则您将损坏器件。 这意味着不能超过235C。 对于对流热传递、这种最大温度暴露不能超过20秒的持续时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masashi-San、

    该器件采用玻璃密封陶瓷成型引线扁平封装。 该封装受 mil 规格 MIL-PRF-38535控制。 它没有符合规格的回流焊曲线、也没有 MSL、因为它采用密封陶瓷封装。 您基本上可以使用任何回流配置文件。 这就是为什么它在网络上被列为 Unlim (无限制):

    www.ti.com/.../pinout-quality

    希望这对您有所帮助。 如果您需要进一步的问题、请告诉我。

    Aaron