This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:LDC1614 EMI 辐射

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626655/ldc1614-ldc1614-emi-emissions

器件型号:LDC1614

您好!

这是来自日本的马沙宏。

我想问一下 LDC1614遥感的 EMI 发射。

我的使用条款与本论坛相同。(https://e2e.ti.com/support/sensor/inductive-sensing/f/938/p/622535/2306683#2306683)

它的接线非常接近这张图片。

其布线长度约为100mm。

如果我在这种情况下使用 LDC 1614、是否需要通过如下所示的 LC 滤波器来避免 EMI 辐射?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masahiro-San、
    通常、对于发射测试、这是检测到的远场发射、我们的传感器作为近场谐振器运行。 影响远场发射的主要因素是快速电压瞬变、例如快速上升沿或下降沿速率以及在特定频率下充当天线的走线长度和导线。 请注意、当您的线缆长度接近 λ/4到天线测量频率时、最坏情况下的发射会发生、这会导致测量天线产生偶极、但您可以在这些测试中看到明显的发射、导线长度低至 λ/16。 因此、如果您的系统中有一根100mm 导线、则可以有效地辐射低至187MHz 的信号。 为了避免这些问题、您可以使用接地屏蔽电缆屏蔽接线、并将电容器安装到导线任一侧的接地端、这将分流更高频率的内容、并有助于沿导线路径提供低阻抗。 如果您测量 EMI 性能并需要在特定频率下降低、共模扼流圈也会有所帮助。 此外、在电路板上有一个实心接地平面并保持电源布线较短且经过良好去耦、以保持低阻抗并最大限度地缩短电压瞬变传播的距离非常重要。 我们编写了一份应用手册、其中讨论了这些以及针对 LDC 器件的其他 EMI 降低技术: www.ti.com/.../SNOA962
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke 先生。

    感谢您的礼貌回应。

    我将采用接地屏蔽电缆、共模扼流圈和正常模式电容器来减少辐射信号。

    此致。

    Masahiro