This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在进行 A/D 采样后获得 I/Q 信号?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626934/how-to-get-the-i-q-signal-after-a-d-sampling

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我想介绍如何在文件"mmwave_sdk_01_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture\gui\capture_demo.m"中获取变量"rad_in"。 它是通过像这样的正交采样产生的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    答案是肯定的。

    但我们的系统专家将为您提供有关 capture_demo.m 代码的更多详细信息。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raghu。  

    w20s11.

    如果您需要更多信息,请阅读我们关于 AWR1642架构的白皮书()。  

    此致、
    Anil