This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:射频 Tx 和 Rx 下方的 L2层开口的用途是什么?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626831/awr1243boost-what-is-the-usage-of-l2-layer-opening-below-rf-tx-and-rx

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

你好、冠军、
  Boostpack 布局文件中添加了一些内容。 在射频 Tx 和 Rx 焊球正下方的 L2层中有七个开口。 此焊球的用途是什么? 如果客户不在其电路板上遵循此设计、会产生什么影响?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    L2层开孔用于将 PCB 侧阻抗与 RX 和 TX 引脚上的器件侧阻抗相匹配。 如果没有这些、则会出现阻抗不匹配、从而导致功率级别损失。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢、我现在很清楚。

    此致、
    Adam