This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV:如何识别器件的温度范围(或增益)?

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626811/lm26lv-how-can-i-identify-the-temperature-range-or-gain-of-the-device

器件型号:LM26LV

你好

我计划将 LM26L 用作温度传感器。  查看了 DS,增益1-4提供了不同的温度范围。 出厂时已预设。  但是 、我如何  根据标记或型号选择温度范围。

我在 DS 中找不到任何信息。

请帮帮我

谢谢

Tiefeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tiefeng、
    如日期表第6页的电气特性表所示、每个增益对应于从出厂编程设定的跳闸点。

    VTEMP 传感器增益

    增益1 -->(跳闸点= 0°C 至69°C)
    增益2 -->(跳闸点= 70°C 至109°C)
    增益3 -->(跳闸点= 110°C 至129°C)
    增益4 -->(跳闸点= 130°C 至150°C)

    为开关选择跳闸点后、只需使用上表查看相应的增益即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,是的,我知道增益1、增益2、增益3、增益4,但如何选择增益? 跳闸点在出厂时已预设,我能通过型号或芯片制造商来识别跳闸点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM26LVcisd-100的跳闸点是什么?
    Tiefeng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiefeng、

    使用封装选项附录(POA)表和电气特性(EC)表、您可以确定所需的确切器件。

    这来自第6页的 EC 表:

    增益1 (跳闸点= 0°C 至69°C)

    增益2 (跳闸点= 70°C 至109°C)

    增益3 (跳闸点= 110°C 至129°C)

    增益4 (跳闸点= 130°C 至150°C)

    LM26LVCISD-100的参考设计。  跳闸点为100C。  增益2包括 70-109C、这意味着 LM26LVCISD-100的增益为2。

    对于 LM26LVCISD-150/NOPB、 跳闸点为150C。 因此、增益为4。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文
    非常感谢
    这是我需要的。 因此、基本而言、我们可以使用模型编号来识别跳闸点。
    模型中有温度信息。
    此外、我们还可以找到增益编号。

    BRS
    Tiefeng