This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642、MMWAVE-DEVPACK、TSW1400

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624154/awr1642-mmwave-devpack-tsw1400

大家好 、,

我购买 了 AWR1642+MMWAVE-DEVPACK+TSW1400、通过阅读 TI 文档获取原始 ADC 数据。 但 EVM 将会推出几周。那么是否有人可以向我发送原始数据? 我只想知道 数据结构、然后用这几周的时间来规划如何处理数据结构。    谢谢、我的电子邮件是 s160101130@stu.cqupt.edu.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在寻找原始 ADC 位数的转储?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请确保传输波形为锯齿波。 并告诉我 RX 通道数、TX 和采样频率。 我希望实现功能(雷达原始数据和雷达配置)以及距离、速度和角度 FFT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下 TT 中的"捕获原始 ADC 数据"部分:

    毫米波即将发布的文档预览

    这应使您能够从器件获取原始 ADC 数据。

    谢谢、

    Vaibhav