This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波检测

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622449/awr1642-detection-of-mmwave

器件型号:AWR1642

你好,工程师

  我使用光谱仪来检测毫米波。在收集数据时、特量表屏幕 无法显示连续波形、仅显示4或5个波形、然后显示 接下来 的4或5个波形需要一些时间。为什么不显示连续波形?我每帧设置128个线性调频脉冲。以及 它不能显示128个连续波形。如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这将有助于了解您正尝试做什么以及有关设置的详细信息。

    使用哪种光谱仪。
    毫米波器件向其馈送的内容。
    您对此有何期望。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Slithice、

    由于我们在几周内没有收到您的答复、我们将关闭此主题、但如果您仍有疑问、请随时提出新主题!

    谢谢、
    Akash