This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:构建毫米波问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626709/ccs-awr1642boost-build-mmwave-problem

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSMATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在尝试使用 CCS 进行构建。 构建环境。 我是 runnig "mmwave_sdk_setupenv.bat"、得到了  

------------------------
已配置毫米波构建环境
------------------------

然后、当我在 CCS 终端的目录"C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\drivers\adcbuf>"下运行 gmake all 时、我遇到以下错误。

'[R4器件/类型:awr16xx/xwr16xx]生成文件:src/ADCBuf.c'
Process_begin:CreateProcess (NULL、armcl -c -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -me --define=Subsys_MSS --define=SOC_XWR16XX --define=download_from_ccs --define=Debug_ic -enabled /ti/m
mwave_sdk_01_00_00_05/packages -ic:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include -g -O3 -display_error_number -diag_warning=225 -diag_wrap=off -little_endian -preproc_with_compile --gen_func_subsections
-ppd=obj_xwr16xx/ADCBuf.d src="-output_file obj_xwr16xx/ADCBuf.oer4f...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmake:***[./../common/mmwave_sdk.mak:201:obj_xwr16xx/ADCBuf.oer4f]错误2.

防病毒程序无法正常工作。 我使用的是 Windows 10、最新的 CCS 版本已更新。 我如何解决它。  

提前感谢。

Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    此错误是由于错误的工具(XDC_TOOL、编译器、SYSBIOS 等)路径或安装的版本不正确而导致的。

    请确保正确设置了 SDK 环境变量、并且所有给定路径均有效。 (请参阅 SDK 用户指南)
    按照 SDK 发行说明文档中提供的版本安装所有 SDK 依赖工具。


    此致、
    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。

    如果 TI 能够更新 MMWAVE_SDK_USER_guide.pdf、将会更好。 我必须更改路径名,并在“setenv_tools.bat”文件中添加更多行。 例如:“Set XDCTOOLS_Java_HOME=C:/Program Files (x86)/Java/jre1.8.0_141”,还需要更改.bat 文件中的 ARM、XDC、mathlib 版本和路径。

    我能够在 “C:\TI\mmWave_SDK_01_00_00_05\packages/ti\drivers\adcbuf”下构建示例,没有问题。

    但是,在相同的设置下,我的演示应用程序在“C:\TI\mmWave_SDK_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw”下出现问题。

    下面是我得到的错误:

    [C674器件/类型:awr16xx/xwr16xx]生成文件:dss/dss_main.c

    "dss/DSS_main.c"、第85行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/mathlib/mathlib.h"

    1在编译"DSS/DSS_main.c"时检测到灾难性错误。

    编译已终止。

    >>编译失败

    gmake:***[obj_xwr16xx/dss_main.oe674]错误1

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我意识到我使用了错误的 mathlib_rts_C674x_3_1_2_1"、我将其更改为"mathlib_C674x_3_1_2_1"并工作。

    谢谢