This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:变量 numDetectedObj 始终显示64而不是100?!

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625059/iwr1443-variable-numdetectedobj-always-shows-64-instead-of-100

器件型号:IWR1443

大家好、

我已经了解了毫米波演示可视化工具、因此始终可以捕获和传输100个对象。

但是变量"Number of Detected Objects"/"numDetectedObj"始终显示数字64。

(在 CCS 中设置硬件断点以发送标头并查看变量)

我是否使用了错误的格式、是错误还是...?

谢谢、此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    检测到的最大对象数为100。 您能否确认您从未在此处获得不同的数字? 如果您的断点在代码中的稍后点、该数字是否会更改?

    同时、我将询问其他人是否有类似的问题。

    谢谢、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的回答。 我可以确认我从未在这里看到过其他数字。

    在附件中、您可以看到我始终具有相同的数字。 在我看来、这是读取该值的最后一个更改、因为在第932行之后、邮件将被发送出去。 不过、如果我单步执行该函数、该值不会改变。 函数外部不存在该值。

    br Johannese2e.ti.com/.../2017_2D00_09_2D00_14-at-09_2D00_35_2D00_41.mp4e2e.ti.com/.../20170913_5F00_profile_5F00_3D.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、大家好、

    您能否确认您遇到了相同的问题? 我向我的团队提出了问题、没有一个结果与您的结果类似。 如果仍在发生这种情况、我会将其上报给软件团队、请告知我。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题得到了解决。 我使用原始 MMW-Project 进行了检查、我可以看到100个对象。 因此、错误位于我自己的代码中的任何位置。 抱歉。

    此致、Johannes