This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波穿透?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626876/iwr1443boost-penetration-of-mmwave

器件型号:IWR1443BOOST

大家好!  

我是 Wonjineom。

我想将毫米波雷达用于我们的机器视觉系统、我有一个问题。

我知道 FMCW 信号可以穿透除金属以外的所有材料、那么传感器如何识别某些材料?

我想有些波形被反射、而另一些波形穿透材料。 对吗?  

我已经看到下面的帖子

https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/624607?tisearch=e2e-sitesearch         

但我无法确定这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonjineom、

    毫米波不会穿透金属或 极性分子 、如水。 介质的反射率是其相对介电常数的函数。 当波形经过两种介质之间的接口时、相对介电常数 ER1和 ER2不同、您得到的反射率如下:

    R =((sqrt (ER1)- sqrt (ER2))/(sqrt (ER1) + sqrt (ER2)))^2

    最大差值越高、R 越高。 例如、假设油水接口的 ER1 = 3且 ER2 = 80、则得到 R = 0.45、因此渗入油的能量的45%将被水反射。 或者、当 ER1 = 1且 ER2 = 2时、空汽油接口转换为 R = 0.03。 也就是说 、来自天线的3%的能量通过空气将被汽油反射。

    如果您的应用涉及一组相对介电常数非常不同的有限材料、例如空气、油和水、您可以执行一些有限的材料识别。


    谢谢、
    François μ A。