This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:LDC1314:频率读数在每次重启时都会更改

Guru**** 2588755 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622535/ldc1614-ldc1314-frequency-reading-changes-every-reboot

器件型号:LDC1614

这是来自日本的 Ryo。  

  • 问题

我们是否可以使用 LDC1X14中具有不同电感和设计的线圈? 从温度漂移的角度来看、是否存在任何问题?

  • 器件

LDC 1314或1614

  • 条件  

四个线圈连接到 LDC 1X14器件。 虽然三个线圈的电感几乎相同、但其他线圈的电感不同于三个线圈。 三个线圈的设计是圆形的。 但是、其他线圈的形状 像 有关参考线圈的数据表下方的~G 那样呈矩形拉伸。

http://www.ti.com/lit/ug/snou136/snou136.pdf

  • 问题

我发现、 每次 LDC1x14器件重新启动时、振荡频率的值与我预期的值大得多。 在角状 中、在拉伸矩形线圈上具有13.8MHz 振荡频率的通道上、振荡 频率在  每次重启时的频率为1MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LDC1x1x 器件的最大有效传感器频率为10MHz、我建议更改为更高的电感或传感器电容值、使其低于该限值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:  

    感谢你的答复。  

    即使我在拉伸的矩形线圈上设置8MHz 振荡频率、每次重启时振荡频率仍会有所不同、大约为80kHz。

    此致、

    Ryo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否确认您使用的抗尖峰脉冲滤波器设置? 请注意、默认值为3.3MHz、因此如果振荡频率高于此值、可能会产生奇怪的结果。 您应该将此值设置为10MHz 或33MHz 以获得最佳结果。 请参阅 LDC1614数据表的第7.3.4节"输入抗尖峰脉冲滤波器"部分。
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在抗尖峰脉冲滤波器上设置10MHz。

    我担心温度补偿功能、因为正如我在第一个问题中所解释的、一个线圈的形状和电感与其他三个线圈不同。  

    >条件  
    >四个线圈连接到 LDC 1X14器件。 虽然三个线圈的电感几乎相同、但其他线圈的电感不同于三个线圈。 三个线圈的设计是圆形的。 但是、其他线圈的形状像有关参考线圈的数据表下方的~G 那样呈矩形拉伸。
    >www.ti.com/.../snou136.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否存在每次特定线圈以不同值启动的问题? 或者、是否存在所有四个通道读取的值不完全相同的问题? 如果是后者、则由于电容器等分立式组件的部件间匹配以及您提到的不同线圈几何形状、因此这是预期的结果。 如果这是第一个问题、我们希望您提供有关传感器的更多信息、例如电感值、Rp、电容以及器件设置。
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有四个通道的读数都不是完全相同的值。 但是、并非每次都是准确的。 这个帖子附加了四通道失速频率的数据。 我在数据中的每隔一个空白列重新引导设备。 采样率为1Hz。  

    • 硬件条件  

    通道0~ 2:

    形状:圆形

    RP:12.6Ω Ω
    C:18pF
    L:52.6μH μ H

    通道3  

    形状:拉伸矩形  

    RP:4.0Ω Ω
    C:200pF
    L:2.8μH μ H

    外部 振荡频率:40MHz

    • 软件条件
      • _Offset = 0;
      • _Rcount = 0x2000;  
      • _SettingCount = 50;  
      • _DriveCurrent = 23;  
      • _dividerREF = 2;
      • _dividerIN = 2;
      •  Autoscan_EN、= 1
      • DEGLITCH = DEGLITCH_10MHz
      • RP_OVERRIDE_EN = 0  
      • SENSOR_ACTIVE_SEL = 0  
      • AUTO_AMP_DIS = 1  
      • Ref_CLK_SRC = 1  
      • INTB_DIS = 0
      • HIGH_CURRENT_DRV = 0  
      •  DRDY_2INT = 1.

    e2e.ti.com/.../7446.ldc_5F00_test.pdf

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布数据。 在最坏的情况下、通道0至2的跳频在电源周期之间似乎约为5kHz 或8kHz、而通道3的跳频仅为0.17kHz。 这可能是具有如此小的传感器电容器所带来的影响。 正如我在另一个线程(https://e2e.ti.com/support/sensor/inductive-sensing/f/938/t/623412#2301344)中提到 的、对于小型传感器电容器(<50pF 左右)、寄生电容的细微变化会导致传感器频率发生明显变化、因为它们代表的是传感器电容的较大部分。 对于传感器0至2、您具有52.6µH Ω 和18pF、转换为大约5.172MHz。 如果寄生电容的漂移甚至为0.05pF、则新频率可能约为7kHz、这与您看到的频率非常匹配。 相反、如果您将电容增加到大约200pF、那么相同的0.05pF 漂移只会导致大约0.19kHz 的漂移。 因此、我建议增加这些通道上的电容、看看问题是否消失。

    此外、您能否为每个传感器澄清传感器的 Rp? 您的意思是 kΩ 而不是 Ω? 或者、您是指串联电阻(Rs)而不是并联电阻(Rp)? 请注意、对于多通道测量、Rp 的最小值为1kΩ Ω。 对于器件、12.6Ω Ω 或4Ω Ω 的值会太低。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的建议。  

    >此外,您能否为每个传感器阐明传感器的 Rp?  

    上一帖子中的 Rp 值不正确。 正确的值显示为以下"硬件条件"。

    >这很可能是由于使用了如此小的传感器电容器而产生的影响。  

    根据您的建议、 使用100pF 电容器而不是18pF 电容器。 但是 、跳转效果仍然存在。 请检查此帖子中附加的测量数据。  

    • 硬件条件  

    通道0~ 2:

    形状:圆形

    RP:39kΩ Ω
    C:100pF
    L:52.2μH μ H

    通道3:  

    形状:拉伸矩形  

    RP:3.7kΩ Ω
    C:200pF
    L:2.92μH μ H

    e2e.ti.com/.../ldc_5F00_test_5F00_20170916.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以尝试设置以下寄存器?
    RP_OVERRIDE_EN = 1
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议、每次重新启动时都不会产生跳跃效应。

    此帖子中附加了数据。

    e2e.ti.com/.../ldc_5F00_test_5F00_20170920.pdf 

    当 RP_OVERRIDE_EN 设置为0时、自动校准是否起作用? 此参数与 AUTO_AMP_DIS 参数有何不同?

    此致、  

    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、
    我很高兴听到设置此寄存器可以解决您的问题!
    设置 AUTO_AMP_DIS = 1和 RP_OVERRIDE_EN = 1意味着器件将使用您设置的驱动电流设置(在本例中为23)加电、并在每次后续振荡时保持该值。 这是每次重新引导时保持一致性的首选操作模式。 如果禁用覆盖设置(RP_OVERRIDE_EN =0)、则器件将加电并执行初始校准、以确定最佳电流驱动设置并为所有后续振荡保持该值。 因此、器件每次重新启动时可能会选择不同的值、然后您可以得到所看到的小频移。 此外、如果您设置 AUTO_AMP_DIS = 0、则器件将持续监控振荡振幅、并尝试调整电流驱动设置以保持在1.2Vp 和1.8Vp 范围内、以便在选择新的电流驱动设置时、可以在转换之间实现小幅跳跃。 通常情况下、这就是我们建议设置 AUTO_AMP_DIS = 1的原因、除非您在金属接近位置进行了非常大的移动、其中金属可能离传感器非常远(最大传感器振幅)、并且离传感器非常近(最小传感器振幅)。 在这种情况下、您可以考虑使用此功能在整个金属移动范围内将振荡振幅保持在一个良好的水平。 否则、建议设置 AUTO_AMP_DIS = 1和 RP_OVERRIDE_EN = 1。
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    感谢您的回答!

    我对 AUTO_AMP_DIS 和 RP_OVERRIDE_EN 参数的理解变得很清晰。 我们的团队将使用 LDC1614或 LDC 1314作为大规模生产器件。  

    如果我们有其他问题、请像此帖子一样帮助我们。  

    谢谢!

    此致、  

    Ryo