This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:关于换能器选择

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626533/tdc1000-about-selection-of-transducer

器件型号:TDC1000

尊敬的专家:

我将 TDC 1000视为负责"液位检测"应用的客户。
选择传感器时有一些不明确的点。

①Application 注意、
如何在超声波中选择和安装传感器
液位感应和液体识别感应
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snaa266a/snaa266a.pdf

本文档 P3
用于液位感应和液体识别的1.4 1MHz 传感器
在这里、执行液位检测时推荐的换能器的谐振频率值、
全部为1MHz。

但是、在这种使用方法中、如果剩余的液体量降至大约10 mm 到20 mm 以下
这是一种粗略使用方法、例如发出警报···和精确检测要求"无"。

如果可以使用1MHz 或更低频率的传感器、
有一个想法、即您希望选择频率较低的低成本器件。
我想用推荐的频率或选择方法进行教学。

② μ A
P4的说明
2.3组装步骤


下面是将换能器组装到容器的过程
尽管本文对超声波进行了介绍、但为了更有效地将超声波传播到水中、
传感器和容器之间的工艺、具有特殊涂层剂等
是否有必要? 我想告诉大家,除了处理货柜外,是否还有其他警告。

我们内部没有可以支持的 FAE、我们联系了您。
如果您给我提供有关创建答案的建议、我会很高兴。

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣您好、

    如果您的应用不需要1MHz 传感器提供的分辨率、那么您当然可以选择频率较低的传感器。 但是、低频传感器的成本不一定低于高频传感器。 换能器价格背后的主要驱动因素通常是其尺寸。 变送器越大、成本就越高、但通常更敏感(在给定的电功率输入下输出更多的声功率)。 如果您的应用不需要太高的精度或较大的距离、那么小型低频传感器可能适合您。

    2.不必按照应用手册中的说明完全连接传感器、但这就是我们在测试中看到最佳结果的方式。 安装换能器时最重要的因素是换能器和容器之间具有良好的声学耦合。 如果它未牢固耦合、您将在换能器和容器之间的接口中损失大量的声能、这几乎不可能获得良好的回波、甚至无法在本底噪声中识别它们。 如果您对连接换能器有更具体的问题、我建议联系换能器制造商。

    此致、