This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:能否从 DSS 访问 QSPIFlash?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626481/awr1642boost-can-qspiflash-be-accessed-from-dss

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642MMWAVE-SDK

我想将一些数据保存到 QSPIFlash 中;  这些数据由 DSS 代码引用。   

谢谢、

林信思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinsi Lin、

    AWR1642上的 QSPIFlash 只能从主 R4F 子系统访问。  DSS 无法直接访问 QSPIFlash。

    但是、您可以从 QSPIFlash 读取数据、然后通过邮箱将数据从 MSS 发送到 DSS。

    MMWAVE-SDK 中已有代码、我们可以在邮箱上的 MSS 和 DSS 之间自定义数据。  您可以将其用作参考、并编写代码以将从 QSPI 读取的数据发送到 DSS。

    请参阅"$mmwave_sdk_01_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\common\MMW_messages.h"中的"MmwDemo_message_type"和关联的代码"$mmwave_sdk_01_00_05\packages\cti\swwr16xx\mw\common\mw_mw_messages\cmsdk\mw_mw_mw_mw\mw_01_mw_msdk\mc\mw_mw_mw_mw_mw_mw_mw_mw015\ms" 、以了解这些自定义邮箱的内容。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!