This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:GPADC/AnalogTest

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626532/awr1243-gpadc-analogtest

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!  

GPADC 引脚1-6 /模拟测试的用途是什么? AWR1243是否支持它们? 在数据表中、表中显示了这些器件不适用于 AWR1243、但引脚分配中对它们进行了说明。

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    ADC 引脚用于为用户应用提供 ADC 服务。  客户可以使用这6个引脚 来测量多达6个外部电压。 ADC 本身由在 BIST 子系统中运行的器件固件进行控制。

    适用于  AWR1642器件的 AWR1642数据表中提供了 GPADC 的详细信息。  

    AWR1243器件中不提供 GPADC、器件固件中不支持控制这些引脚。  

    我们可以采取措施将其从 AWR1243数据表中删除。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Raghu!