This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421:错误 I2C 条目驱动程序。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623502/tmp421-errors-i2c-entries-driver

器件型号:TMP421

尊敬的 TI:

我使用 TMP421时遇到错误、当我使用从地址0x4C (100 1100)时会出现以下错误。

[1.16839]  i2c /dev/entries 驱动程序

[3.171463]  i2c i2c-0:mv64xxx:I2C 总线锁定、块:1、TIME_LEFT:0

[5.171461]  i2c i2c-0:mv64xxx:I2C 总线锁定、块:1、TIME_LEFT:0

[5.178016]  tmp421 0-004C:无法读取配置寄存器(-110)

[5.184667]  tmp421:0-004C 的探测失败,错误-110

根据下面的原理图、您可以提供有关是否有可用参考电路或如何解决此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除 R143和 R145以创建地址1001100b/4Ch。 当引脚偏置为半电源时、它可能在其他地址之间交替。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从不安装 R143和 R145、您可以看到它显示 NC、我在原理图中将其作为使用这些上拉电阻器的其他地址的选项。 现在仅安装了 R144和 R146。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 I2C 事务的示波器快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到交易。 是否确定主设备正在尝试事务? 如果这不是问题、则表明您的总线被保持或短接在某个位置。