This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:当我们设置的帧数之后传感器停止时、什么时候可以重新配置帧/线性调频脉冲?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626612/iwr1642-when-can-we-reconfig-the-frame-chirp-when-the-sensor-stops-after-number-of-frame-we-set

器件型号:IWR1642

您好!

据我所知、当达到我们设置的帧数时、传感器将自动停止、我们无需调用 sensorStop。

我的问题是什么时候可以重新配置帧/线性调频脉冲? 我的客户计划使用计时器来抵消帧周期的时间。 到达帧时间后、 重新配置帧/线性调频脉冲。 这是正确的方式吗? 你有其他建议吗? 我们能否在传感器自动停止之前更早地进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    计时引擎使用 frameCfg、用于选择 ChirpCfg。  该线性调频脉冲可识别4个剖面中的哪一个、可指定的不同射频范围。

    因此、您可以针对不同的距离、速度或其他用途对多个不同的系统配置进行预编程。   线性调频脉冲配置是指配置文件。  您可以存储多达255个线性调频脉冲。

    Frame cfg (帧配置)允许您选择使用的线性调频脉冲(用于选择配置文件)以及使用的线性调频脉冲集周期数。

    因此、最快的重新配置是预先设置4个配置文件、线性调频脉冲块、并更改使用哪个线性调频脉冲块或单个线性调频脉冲。

    不仅是线性调频脉冲、您还必须能够在线性调频脉冲之后处理数据。   因此、我们可以对多个帧进行重新编程、您需要考虑其他数据。   

    我将询问设计人员、但我认为您必须在发送不同的命令之前完成第一个帧。  我认为邮箱一次只能理解一个命令。

    此致、

    Joe Quintal