This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:Mono JIT 编译器和 PERL5

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626365/awr1642boost-mono-jit-compiler-and-perl5

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我在 Ubuntu 14.04计算机上设置毫米波 SDK、但无法设置 Mono JIT 编译器和 Perl 5。

请帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PERL5,以下是有关 ubundu14.04的问题:
    以下软件包具有未满足的依赖项:
    CPP-4.8-Aarch64-Linux-GNU:i386:取决于:libmpc3:i386,但不会安装
    GCC-4.8-Aarch64-Linux-GNU:视 CPP-4.8-Aarch64-Linux-GNU (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2)而定,但不会安装
    GCC-4.9-base:中断:GCC-4.9-base:i386 (!=4.9.3-0ubuntu4),但将安装4.9-201406-0ubuntu1
    gcc-4.9-base:i386:中断:gcc-4.9-base (!=4.9-201406-0ubuntu1),但将安装4.9.3-0ubuntutu4
    libatomic1-ARM64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libgcc-4.8-dev-arm64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libgcc1:i386:取决于:gcc-4.9-base: i386 (=4.9.3-0ubuntu4),但要安装4.9-201406-0ubuntu1
    libgcc1-ARM64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libgomp1-ARM64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libitm1-ARM64-cross:视 GCC-4.8-Aarch64-Linux-GNU-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2)而定,但不会安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Mono JIT 编译器、Ubundu14.04存在以下问题:

    以下软件包具有未满足的依赖项:
    CPP-4.8-Aarch64-Linux-GNU:i386:取决于:libmpc3:i386,但不会安装
    GCC-4.8-Aarch64-Linux-GNU:视 CPP-4.8-Aarch64-Linux-GNU (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2)而定,但不会安装
    GCC-4.9-base:中断:GCC-4.9-base:i386 (!=4.9.3-0ubuntu4),但将安装4.9-201406-0ubuntu1
    gcc-4.9-base:i386:中断:gcc-4.9-base (!=4.9-201406-0ubuntu1),但将安装4.9.3-0ubuntutu4
    libatomic1-ARM64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libgcc-4.8-dev-arm64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libgcc1:i386:取决于:gcc-4.9-base: i386 (=4.9.3-0ubuntu4),但要安装4.9-201406-0ubuntu1
    libgcc1-ARM64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libgomp1-ARM64-cross:取决于:gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2),但不会安装
    libitm1-ARM64-cross:视 GCC-4.8-Aarch64-Linux-GNU-base (=4.8.4-2ubuntu1~14.04.1cross0.11.2)而定,但不会安装
    Mono 完整:取决于:Mono 运行时(=5.2.0.215-0xamarin10+ubundutu1404b1),但不会安装它
    取决于:mono-runtime-sgen (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:libmono-2.0-1 (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1)、但不会安装
    取决于:libmono-profiler (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:mono-utils (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:Mono-Jay (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:Mono-devel (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:Mono-MCS (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1)、但不会安装它
    取决于:Mono-Roslyn (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:mono-cshare-shell (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubundu1404b1),但不会安装它
    取决于:Mono-4.0-GAC (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:Mono-4.0-service (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    视情况而定:单面 doc-base (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
    取决于:单色文档手册(= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装
    取决于:libmono-cil-dev (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1)、但不会安装它
    取决于:ca-certificats-mono (= 5.2.0.215-0xamarin10+ubuntu1404b1),但不会安装它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否通过安装所有依赖项来解决了该问题?

    -Raghu