This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:使用 Radar Studio 的跟踪日志输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625425/awr1243-trace-log-output-with-radar-studio

器件型号:AWR1243

您好:

浏览 trace.txt 文件、在 RFPOWERUPDONE_SB 之后、存在以下通信:

[WR] 0x1234 0x4321 0x05C1 0x0012 0x1000 0x0000 0x0001 0xEA2B 0x02E9 0x0004 0xFD3

接收到主机中断

[WR] 0x5678 0x8765

[WR] 0xFFFF 0xFFFF 0xFFFF 0xFFFF    0xFFFF 0xFFFF  0xFFFF

在接口控制文档中、0x02E9子块是保留集的一部分。 您能否提供有关此子块及其内容的信息?  

从接口控制文档:

5.11与 AWR_RF_MISC_CONF_GET_MSG 相关的子块

5.11.1子块0x02E0至0x2E9–保留


谢谢、


RJ

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    与"0x02E9"相关的 SB 在内部用于数字监控和器件状态。

    其中一些消息的详细信息将随生产器件一起提供。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复,Raghu。

    后续问题:

    这是否需要系统将需要调用的另一个 API? 从 SPI 消息中、似乎主机正在向芯片发送一条命令、以执行具有0x2E9子块的数字监控(0x1234 0x4321消息)、芯片以带有与0x2E9子块关联的内容的 ACK 消息进行响应。

    此 API 何时将与客户共享?

    或者,此序列与 RF_POWERUP_MSG 绑定在一起?

    谢谢、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    消息0x02E9供内部使用。 您不需要在系统中包含此消息。

    数字和状态监控消息 正在处理中、将在即将发布的 SDK 版本或量产版本中共享。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,Raghu。

    如果我理解正确、如果 AWR1243连接到我们的主机处理器、我不需要担心发出与0x02E9子块相关的命令。 此子块将在芯片内部执行、无需用户干预。

    请确认我对此的理解是否正确。

    谢谢、

    RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! Raghu。