This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:ADC 有效 GPIO_0 Radar Studio

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626243/awr1243-adc-valid-gpio_0-radar-studio

器件型号:AWR1243

您好!

当我选择使用 Radar Studio 路由到 GPIO_0的 ADC_VALID 信号时、我还将监视 SPI 数据线路、主机中断和 SPI 时钟。 即使示波器显示方波脉冲并且它跟踪 ADC 采样时间、但 SPI 总线上没有活动。 我假设这是因为主机处理器并不真正控制 AWR1243上的 GPIO_0。

ADC_VALID 信号路由到 GPIO_0引脚的机制是什么? ADC_VALID 信号是否硬接线至 GPIO_0引脚,而 Radar Studio 中的设置按钮只是启用和禁用该引脚?

谢谢、此致、


RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    它是一次性配置、可将 ADC_VALID 信号置于 GPIO_0引脚。 启用后、它将继续在该引脚上可用。 这就是每次切换时不会看到 SPI 事务的原因。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek!