This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:连接 SPI 总线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626292/pga460-interfacing-with-spi-bus

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: CC2530

您好!

PGA460上没有 SPI 接口。 但同步模式下的 USART 接口看起来非常像没有 CS 信号的 SPI。

我能否将 PGA460连接到主机 MCU 的 SPI 总线、即 CC2530、在这里、同一 SPI 总线 与另一个从外设共享?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、
    您对同步模式的理解是正确的。 对于 PGA460引脚、SPI 等效接口可解释如下:
    •MISO = TXD
    •MOSI = RXD
    •SCLK = SCLK
    •CS =(无)

    请注意、PGA460同步模式仅在高达8Mbps 的速率下工作。

    即使没有 CS 信号、也可以共享 SPI 总线。 PGA460将忽略所有其他 SPI 活动、除非命令和其他从器件的校验和符合 PGA460的要求(极不可能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:
    感谢您的建议!
    嗯、我发现即使启用了低功耗模式、PGA460也仍然会消耗大约500uA 的电流。 这仍然是不可接受的、因为我的应用将由电池供电、预期电池寿命很长。 因此、PGA460应由某种功率 MOSFET 完全关闭。 同时、PGA460的 USART 引脚也应在关断期间通过总线开关进行隔离、以防止电流泄漏到 PGA460中。
    我是对的吗?

    此致