This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:能否实现微米分辨率?

Guru**** 2544760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624234/iwr1443boost-can-i-achieve-micrometer-resolution

器件型号:IWR1443BOOST

你好吗? 我是 Wonjin Eom。

我希望使用毫米波雷达可视化我们工业机械臂周围的一些物体。

我想获得支持100微米分辨率的物体的 x、y、x 3D 坐标数据。

我想知道我是否能够实现100微米分辨率。 有可能吗?

所需的范围仅为1~2 μ m 、我可以使用多个传感器芯片。

谢谢。

原神的 Eom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wonjin、

    TI 的毫米波器件可实现0.1mm 的测量精度。

    我想澄清一下您是在寻找0.1毫米"分辨率"还是"精度"? 区分"距离分辨率"和"距离精度"非常重要、因为这两个概念是不同的。 您可能需要的是100微米的测量精度、这是可以实现的。 请参阅以下说明距离分辨率和距离精度之间区别的主题、并提供有关高精度测量的信息。

    e2e.ti.com/.../618907
    e2e.ti.com/.../620913

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonjin、

    上述回答是否有助于回答您的问题? 如果是、您能否将此主题标记为"已回答"?

    谢谢

    尼廷

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我做到了! 谢谢~