This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:数据处理

Guru**** 2545800 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623755/afe5808a-data-process

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

大家好、TI 支持者、

目前、我测试了 AFE5808AEVM、有些问题困扰了我、我需要您的帮助来澄清它们。

如果我从 ADC 的 LVDS 获得原始数据、如何计算实际输入振幅?

当我将 PGA 从24dB 更改为30dB 时、我发现 ADC 的值没有变化、这意味着输出不会被放大。  为什么?

3.在数据表第43页的表10中、当 Vcntlp-Vcntln = 1.5时、为什么会有增益?

如果尽快获得反馈、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    关于转换 AFE5808AEVM 的原始 LVDS 输出数据、它取决于您的 ADC 输出格式。 ADC 可以输出二进制补码或偏移二进制的数据。 您必须首先将其转换为十进制。 获得十进制值后、需要使用2Vpk-pk 的 ADC FS 范围将其转换为电压、然后在信号路径中向后工作、以找到 LNA 的输入电压。 即 ADC->LPF->PGA->VCAT->LNA。

    您对 AFE5808AEVM 的确切设置是什么? 您是否在评估中使用了 TSW1400EVM? 以 dB 为单位的 PGA、LNA、VCAT 设置是什么?

    您的输入信号是否处于选定的 LPF 带宽内?

    我不确定您所指的数据表是什么、但 这一个没有 第43页的表10。 第30页和第31页确实介绍了电压控制衰减器如何使用 VCNTL 信号工作。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olu、

    我很高兴收到您的反馈。

    目前、我将输入信号设置为 Vpp 0.05V 的正弦波。 I SET LNA=24dB、PGA=24dB、TGC=0dB。  

    当我禁用有源终端时、我从 ADC 得到的值大约为510mV。 如果我将有源终端设置为50欧姆、则从 ADC 获得的电压大约为36mV。 有源终端的功能是什么? 如何选择它? 我从 ADC 获得的两个值不符合 LNA+PGA 的增益、那么如何计算呢?

    谢谢!

    此致!

    阳光灿烂的李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny Lee、

    需要精确的端接、以最大限度地减少长电缆传输的输入信号的反射。 LNA 输入引脚上的电压取决于输入信号发生器的源电阻(Rs)与 LNA 输入呈现的阻抗之间的分压。

    您需要将表8中的条目与信号源电阻相匹配。 第51页和表8介绍了预置有源终端选项和设置它们的寄存器。
    最后、输入信号电压在 LNA 输入引脚上测量、而不是在信号发生器上测量。 这是因为大多数信号发生器在被测器件之前的信号路径中具有通常为50欧姆的源电阻。

    如果您对器件有更多疑问、请查看数据表的其余部分。

    此致、
    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我已经完成了数百项测试。 但我无法获得所需的结果。 您能给我提供一些详细示例吗? 例如输入信号是? VOLT、LNA=?、TGC=? PGA=?,那么您可以得到的结果是?。

    希望我能从您提供的示例中深入了解。

    非常感谢。

    此致

    阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    让我们看看您之前的0.05V Vpp 示例。 对于一个有源端接设置、不是测量信号发生器上的电压、而是在 C22的右侧焊盘上测量(来自用户指南的第34页)。 这将为您提供进入 ADC 的电压的准确读数。 请注意、您在此处测量的电压可能会随着您更改活动端接设置而变化。

    ^该峰间电压后、使用10 μ s (增益/20)将 LNA+PGA+TGC 增益以 dB 为单位转换为 V/V。 这是预期在 ADC 输出端以数字代码表示的峰峰值电压值。 确保您的输入信号频率远低于 LPF 带宽。

    问题的另一半是将 ADC 输出的实际数字代码转换回电压。 我仍然不确定您使用什么采集卡或设置来评估 AFE5808AEVM、因此我不知道在这里要推荐什么。 如何捕获输出数据将决定将其转换为电压的最直接方法。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    我的理解与您相同。 根据 LNA+PGA+TGC 来计算增益。 但实际测试是不同的。 例如、我将超声波探头连接为输入信号。 我设置 LNA=24dB、PGA=24dB、LPF=20MHz。

    我想根据1.1V 至0.1V 之间的不同 Vcntl 进行串行测试。 当 Vcntl 从1.1V 到0.9时、我可以得到峰间值从几 mV 到几十 mV 的结果。 但是、当 Vcntl = 0.8V 时、我得到的所有代码都是0xFFFC。 为什么? 我设置 LNA = 18dB、我可以获得正常代码。 为什么? 我认为输入信号小于0.25V、我应该使用 LNA=24dB 进行测试、但我可以获得正常代码。 请告诉我原因是什么。 谢谢。

    此致

    阳光明媚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    我还发现了一些奇怪的东西。 当我将 Vcntl 从1.1V 更改为0.9V 时、结果的偏移电压会增加、即1.2V、1.4V、1.7V。(代码是2的偏移)。 因此、我认为当 Vcntl 为0.8V,偏移电压大于2V 时、结果为0xFFFC。 我是对的吗? 那么、偏移电压为什么会变化呢? 如何减少或消除它? 谢谢。

    阳光明媚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    我发现 SET DIGITAL_HPF_FILTER_K 寄存器可以消除失调电压。 但是、当 Vcntl = 0.7V 时、所有输出代码为0x8000。 我认为 vcntl 更小、增益更大。 为什么输出代码为0x8000。 当 Vcntl 超过0.7V 时、我可以读取正常值。 谢谢! 顺便说一下、如何选择 K 值? 目前、我将 K 设置为10。

    阳光明媚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    另一个问题是 PGA 中的钳位电流。 功能是什么? 如何在实际产品中使用它? 谢谢。

    最棒的地方!
    阳光明媚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    您试图同时执行太多操作。 为有源终端选择一个特定值、为 VCNTL 选择一个特定值、然后在 ADC 的输出端获取数据。 将其转换为十进制、然后将其发布在此处。 此外、如我的上述帖子中所述、发布您的增益值和从 C22测得的输入电压。
    数据表在第30页和第31页详细介绍了 VCNTL。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我可以收到你的电子邮件吗? 我可以根据不同的测试条件向您分享不同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    我在 e2e 上给你发了一条消息--你现在应该能给我发送一条消息。

    此致、
    Olu