This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:QSPI 闪存有多大?

Guru**** 2548650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625108/awr1642boost-how-big-is-qspi-flash

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

在 AR2Boost_REV-A_sch电路 原理图第10页、器件型号指示为32M。

但是、当我进行 "QSPIFlash_getDeviceID"调用时、 它返回为-

设备信息:制造商1,设备类型= 40,容量= 16

"capacity=16"表示16M?

请澄清。

此致、

Xlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xlin、您好!

    AWR1642BOOST 中的闪存器件是4MB 大小的闪存。

    容量=32意味着它是32Mbit 容量的32Mbit 部件。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件查询返回"capacity =16"表示2MB。
    原理图上的器件型号为 S25FL132K、应为4MB。

    问题是哪一个是正确的?

    谢谢、

    林信思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林信思

    S25FL132K 的器件标识如下所示:

    capacity=16并不意味着它是2MB 的器件。

    AWR1642BOOST 中的闪存器件是 S25FL132K、是 4MB 器件。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林信思

    这是否消除了您对闪存大小的疑问?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 谢谢!